This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万:在SCIB上丢失数据包

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/584611/tms320f28069-lose-packet-on-scib

部件号:TMS320F2.8069万

你(们)好

我的客户在TMS320F2.8069万UPZT SCIB上遇到数据包丢失问题。 发送和接收中断FIFO。

    1.将波特率设置为11.52万bps。 从90m主时钟驱动9000万 /(8*(97+1)) =11.4796万bps。 因为它与11.52万有0.35 % 偏差,我们不确定它是否导致了问题?

    2. Rx错误,SCI帧错误;

    3.有时,使用FIFO中断时发送数据出错,主要错误是前4字节出错或某些字节的停止位丢失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel,

    1.客户使用什么作为时钟源?

    发生错误时,您是否能够捕获SCIB RX引脚上的波形?

    3. SCIB在使用FIFO和中断时是否仅存在此问题?

    此致,

    科迪