This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2812:我可以使用哪个命令从SPIRXBUF写入特定内存位置的数据

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC118, TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/584652/ccs-tms320f2812-which-command-can-i-use-for-data-write-in-specific-memory-location-from-spirxbuf

部件号:TMS320F2812
主题中讨论的其他部件:DDC118

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,我正在使用具有DDC118的TMS320F2812接口,用于在ccs6,2中使用SPI通信的应用,我可以使用该命令从SPIRXBUF在特定存储器位置写入数据。

谨致问候

杰亚普尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeyapaul,

    您可能会发现查看此设备的示例代码非常有用,您可以从以下网址下载:

    SPI环回示例代码从SPIRXBUF寄存器读取,如下所示:

    RDATA = SpiaRegs.SPIRXBUF;

    我希望这能有所帮助。

    此致,

    Richard