This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8302-HC-C2-Kit:重新加载初始设置

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, INSTASPIN-BLDC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/584620/drv8302-hc-c2-kit-re-load-original-set-up

部件号:DRV8302-HC-C2-Kit

团队,

我有一位客户在controlSUITE中重新创建示例时无法使模块运行,他正在使用CCS VR。 7;controlSUITE和2.8035万 Piccolo DIM模块。  他 希望将原始软件加载回EVM。

DRV8302-HC-C2-Kit (修订版 d)

您能否概述这些步骤?

此致,

亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aaron,

    您指的是哪个示例? 不再支持加载到F2.8035万器件上的.out,它开箱即可与InstaSPIN-BLDC GUI一起使用。 我们建议从另一个示例项目中加载一个新的.out,以继续评估产品。

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron和Sean,

    我拥有DRV8302-HC-EVM Rev D电路板和Teknic M-1230P-LN-04K PM电机。 我想将代码重新加载到F2.8035万 DIMM中,并让它与提供的InstaSpin GUI配合使用。 另一位工程师 在不久前使用了此EVM。 他不再在公司工作,我现在需要一台电机和一个简单的基于PC的接口 来控制  电机的速度,以便在实验室中进行测试(非常轻的负载)。 最初这看起来像是一个快速的解决方案,但现在我不太确定。 您不支持我正在尝试运行的代码,建议使用其他项目。 您会提出什么建议? 是否有 可 实现此目标的升级版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请在controlSUITE中检查此目录:C:\ti\controlSUITE\development _kits\DRV830x-HC-C2-KIT_V105\GUI_PROJUSE_InstaSPIN_BLDC

    这可能是您正在寻找的项目

    Sean