This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:具有F2.8379万D处理器的任何工业主板

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8301, DRV8301-69M-KIT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/578066/tms320f28379d-any-industrial-board-with-f28379d-processors

部件号:TMS320F2.8379万D
主题中讨论的其他部件:LAUNCHLL-F2.8379万DTMDSDOCK2.8379万D,, BOOSTXL-DRV8301DRV8301-69M-KitTMDSCNCD2.8379万DTMS320F2.8069万M

大家好,

我正在使用TMDSDOCK2.8379万D controlCARD来评估和确认我的设计,但结果是我需要切换到 LAUNCHXL-F2.8379万D。 我想制造一个使用这款MCU的产品,但 我的问题是,如果我确认我的设计工作正常,是否有任何工业主板(不是开发套件)具有可用于批量生产的相同MCU和外设?  

谢谢!

卡什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡什

    我很高兴您选择在设计中使用F2.8379万D。 我不是很清楚你所问的是什么。 您是否询问TI是否销售带有F2.8379万D的通用工业主板,您可以将其用于批量生产?

    谢谢!
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    标记,
    是的,你是对的。 我已经使用controlCARD F2.8379万D设计和运行了我的项目,现在我想看看TI或其他制造商是否提供了可用于批量生产的通用工业主板。

    卡什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否,TI的套件仅用于开发目的。 我们不对您的申请提供任何质量保证。 如果您共享有关最终应用程序的信息,我们可以为您提供最适合帮助您开发系统的套件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要一个具有CAN和串行通信外设的TMS320F2.8379万D处理器套件。如果它附带Hbridge,那就太好了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以将BOOSTXL-DRV8305或BOOSTXL-DRV8301与LAUNCHXL-F2.8379万D一起使用,以便先进行评估。 两个bootxl套件都是用于低压电动机控制的3相逆变器,您只能启用2相将其用作H桥。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    延明

    谢谢,我想说H桥接器的峰值电流可达40A (持续5秒)。 两块BOOSTXL板似乎都不适合此用途,我发现DRV8301-69M-Kit与BOOSTXL不同。 您是否知道任何其他类似BOOSTXL处理高达40A电流的主板?

    谢谢!

    卡什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有这样的BOOSTXL可以连续长时间支持如此高的电流,您可以将DRV8301-69M-Kit与F2.8379万 controlCARD (TMDSCNCD2.8379万D)一起使用,后者也可以支持CAN和SCI。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时回复。

    因此,我将能够使用TMDSCNCD2.8379万D,而不是使用“Piccolo TMS320F2.8069万M MCU”,对吗?

    您还提到我可以使用两个阶段进行测试,如果我只想一直使用两个阶段,是否会导致任何问题? 我不需要这三个阶段。