This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F2.8377万D:TI RTOS是否只能在CPU2上运行?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/583125/rtos-tms320f28377d-can-ti-rtos-run-on-cpu2-only

部件号:TMS320F2.8377万D

工具/软件:TI-RTOS

您好,

我的客户只想在CPU2上使用TI RTOS,他们想在CPU1上使用正常固件。

通过实验, 当我在两个内核和CPU1上加载TI RTOS时,他们能够正常运行TI RTOS。

但是,当他们仅在CPU2上加载TI RTOS并在CPU1上加载正常固件时,它不起作用。

是否只能在CPU2上运行TI RTOS? 如果是,您能否告诉我如何操作? 如果我能得到示例代码就好了。

此致,

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能否就此获得意见?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ted,

    我想不出这不起作用的原因。 我还没有机会获得一个示例并开始运行,但您能否更详细地描述它如何不起作用? 我或许能够给出一些想法。

    Whitney