This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万D:关于网格连接反相器设计指南的问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA, CONTROLSUITE, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/584171/ccs-tms320f28377d-about-problem-of-grid-connected-inverter-design-guide

部件号:TMS320F2.8377万D
线程中讨论的其他部件:TMS320F2.8069万SFRAcontrolSUITEPowerSuite

工具/软件:Code Composer Studio

TI工程师您好!

我目前正在学习电网互联逆变器设计指南! 我想使用2.8069万而不是2.8377万,因为2.8377万是高端的 我开发了不需要的逆变器产品!我将现有的TMS320F2.8377万程序移植到TMS320F2.8069万是可行的?我想继续使用2.8377万 PowerSuite解决方案适配器和SFRA,因为我认为这个平台非常强大。我只打算使用TMS320F2.8069万。我想加快开发过程!(它最好 我可以使用2.8035万)您能告诉我这是否可行吗?非常感谢!  (链接:C:\ti\controlSUITE\PowerSuite\v_1_07_00_00\HV_1PH_DCAC\f2837x\gridconnectedinvlclfltr)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我们提供代码,以便客户可以根据需要选择不同的设备和端口,

    您肯定可以使用SFRA和compenstaion设计器,但解决方案适配器将很棘手,因为它依赖于设备,