This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万S:三相电源逆变器示例

Guru**** 2335870 points
Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/583036/tms320f28377s-three-phase-power-inverter-example

部件号:TMS320F2.8377万S
主题中讨论的其他部件:PowerSuite

PowerSuite中有单相逆变器的示例。  是否有三相电源逆变器的示例?  尝试快速启动客户评估。  理想情况下,该示例项目是针对TMS320F2.8377万S的,但从其他基于C2000的3相示例开始。  其他选项,从单相逆变器转换为3相逆变器通常需要做哪些更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    劳伦斯

    我们没有此类文档可用于三相转换器,

    此致
    Manish