This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万S:EMIF接口编号问题

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/584404/tms320f28377s-emif-interface-number-issue

部件号:TMS320F2.8377万S

有关TMS320F2837xS TRM 的SPRUHX5D,其中提到此器件支持一个EMIF模块—EMIF1

但在数据表中,有一个描述, 即TMS320F2837xS可以支持两个外部存储器接口。

因此,请向我说明  TMS320F2837xS的EMIF编号。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hardy:
     
    176引脚封装只有一个EMIF,但337引脚封装有两个EMIF。


    此致,
    Vivek Singh