This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2.8377万S:ePWM在TB_COUNT_UP模式下不工作

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/584337/launchxl-f28377s-epwm-not-working-in-tb_count_up-mode

部件号:LAUNCHXL-F2.8377万S

TI社区您好,

我目前正在使用controlSUITE中的ePWM_DEADBACDE_cpu01.c程序示例。 我注意到,当我将CTRMODE设置为UP COUNT (向上计数)模式时,示波器产生了类似DC的信号。 我想知道是否需要配置其他东西才能启动计数模式,因为我现在只能使用TB_COUNT_UDDOWN模式,这将我所需的TBPRD值限制为非常小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现我的代码出错了。 我没有设置正确的Action Qualifier (操作限定符)位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brenden,

    感谢您分享问题的解决方案。