This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8035万:F2.8035万 -芯片尺寸和任何辐射测试?

Guru**** 2335870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/583905/tms320f28035-f28035---die-size-and-any-radiation-testing

部件号:TMS320F2.8035万

我可以请求有关 TMS320F2.8035万 (TI) SMD (LQFP-80)芯片尺寸的信息吗?  是否有人知道在该设备上执行的任何辐射测试。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin Smith18 说:
    请问,我是否可以索取 有关TMS320F2.8035万 (TI) SMD (LQFP-80)芯片尺寸的信息? [/引述]

    这在数据表的最后部分中非常清楚。 另外,请查看此链接以了解CAD符号:

    Kevin Smith18 说:
    ,是否有人知道在该设备上执行的任何辐射测试。[/QUOT]

    我猜此信息将在NDA下提供! 请查看:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin,

    芯片尺寸信息仅在NDA下提供。 关于辐射测试,我不相信F2.8035万已经完成,但我正在检查以确定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Hareesh的更正!

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的努力!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin,

               请您确切说明哪种类型的辐射测试?  是以下一项还是多项?

     

    1. 与设备软错误率相关的 α/中子辐射(地面)测试。
    2. X射线辐射测试,以解决检查期间可能损坏的问题。
    3. 高可靠性/空间应用测试。

    我感觉您对第3名感兴趣。