This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:EMU引导选择

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/584030/ccs-tms320f28335-emu-boot-select

部件号:TMS320F2.8335万
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

如何在CCS v7中选择EMM_BOOT_FLASH?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅设备引导ROM指南(http://www.ti.com/lit/ug/spru963a/spru963a.pdf), controlSUITE中也提供了此设备的ROM源以供参考。 (C:\ti\controlSUITE\libs\utilities\boot_ROM\2833x)。

    F2.8335万器件上没有EMUBOOT,客户需要为所需的引导模式设置引导模式选择引脚。  

    此致

    Santosh