This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSOLARUINVKIT:与其他微控制器的兼容性

Guru**** 2336700 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/584290/tmdssolaruinvkit-compatibility-with-other-microcontrollers

部件号:TMDSOLARUINVKIT
线程中讨论的其他部件: TMS320F2.8035万TMS320F2.8335万

支持路径:/Product/Help with Device Selection/Motor drive and control system solutions/

TMDSSOLARUINVKIT可与微处理器TMS320F2.8035万配合使用。 它是否还 与其他微控制器(如Delfino TMS320F2.8335万)兼容? 如果是,我应该购买哪种控制板才能将该套件与Delfino结合使用? 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们仅为F2.8035万器件提供软件,  

    硬件板采用控制卡概念设计,此设计中的一个是DIMM100,因此F2.8335万控制卡可以正常工作。  

    我会推荐这家酒店 但是,正如我前面提到的,我们没有可与此设备配合使用的软件,这是用户需要移植/执行的操作。