This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万D:ECAP和X-Bar用法

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/584311/tms320f28377d-ecap-and-x-bar-usage

部件号:TMS320F2.8377万D

您好, 对于TMS320F2.8377万D,有六个eCAP输入。 可以使用X-Bar将这些值混合到任何GPIO。 我的问题是...如果所有六个eIAP都在使用中,是否可以动态(在应用程序运行时)将eCAP的输入更改为不同的GPIO有效地将不同的GPIO多路转换为一个eCAP?

感谢您的参与!

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    硬件中没有任何限制,以防止在运行时更改mux设置,但GPIO mux不是无故障的,因此不建议在运行时更改mux设置。

    此致,

    Vivek Singh