Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8062万 主题:controlSUITE中讨论的其他部件
您好,champs:
在controlSUITE (v151)中找不到F2.8062万 CAN验收过滤的代码示例。
我们需要一个用于该用例的代码初始化示例。
您能生成它吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
您好,champs:
在controlSUITE (v151)中找不到F2.8062万 CAN验收过滤的代码示例。
我们需要一个用于该用例的代码初始化示例。
您能生成它吗?
Dirk,
我将所附示例放在一起,清楚地显示了接受掩码过滤在eCAN中的工作方式。 我是为F280x编写的,但它可以很容易地适应任何28xx器件。 CAN-B是发射器,CAN-A是接收器。 它们需要 通过CAN收发器连接在一起。 此代码只能与具有 两个片上eCAN模块的28xx设备一起运行。