This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8062万:需要eCAN验收过滤代码

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/582083/tms320f28062-ecan-acceptance-filtering-code-needed

部件号:TMS320F2.8062万
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

您好,champs:

在controlSUITE (v151)中找不到F2.8062万 CAN验收过滤的代码示例。

我们需要一个用于该用例的代码初始化示例。

您能生成它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dirk,
    我们目前还没有controlSUITE的示例。 是否有我可以帮助解决的特定问题,或者客户是否只是寻找一个示例作为起点?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hareesh,

    确实,他们没有找到榜样,需要帮助。
    作为起点的一个例子是很棒的!
    你能解决这个问题吗? 很遗憾,客户在他的项目中被卡住了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dirk,

    我将所附示例放在一起,清楚地显示了接受掩码过滤在eCAN中的工作方式。 我是为F280x编写的,但它可以很容易地适应任何28xx器件。 CAN-B是发射器,CAN-A是接收器。 它们需要 通过CAN收发器连接在一起。 此代码只能与具有 两个片上eCAN模块的28xx设备一起运行。

    e2e.ti.com/.../LAM.c