This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8379万D:如何在RFFToutBuff中堆栈数据

Guru**** 2335870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/582668/ccs-tms320f28379d-how-to-stack-data-in-rfftoutbuff

部件号:TMS320F2.8379万D

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用TMS320F2.8379万D及其坞站。

2837x_RFFT_ADC使用了示例项目。

我想将RFFToutBuff中的阵列数据堆栈到内存。

是否有人帮助我如何做到这一点?

是否有人告诉我在哪里可以找到该参考资料?

请帮我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    Kyungin Nam 说:
    我想将RFFToutBuff中的阵列数据堆栈到内存。[/QUOT]

    请详细说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Vishal。

    感谢您的回复。

    但是,我看不到任何东西。 :(
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    use_test_input是否设置为1? 如果是,您是否将引脚53连接到引脚9? 此示例设置为检查外部连接到EPWM2A (引脚53)的ADC通道A0

    如果您将use_test_input设置为0,则它将使用signal.asm中的测试数组作为算法的输入。