This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSHVMTRPFCKIT:TMS320F2.8335万

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/584089/ccs-tmdshvmtrpfckit-tms320f28335

部件号:TMDSHVMTRPFCKIT

工具/软件:Code Composer Studio

您好,我在使用代码编辑器连接套件TMDSHVMTRPFCKIT时仍然遇到问题。 我安装了代码编辑器工作室(6.2)。  我在目标配置中选择了选项"Texas Instruments XDS100v1 USB调试产品",而在板上,它说"隔离XDS100 USB JTAIG仿真器"。 我只是想知道这些是相同的,还是必须选择其他选项? 请引导我,因为我的连接问题很长一段时间。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅HVMotorCtrl+PFC_HWGuide_CCSv5.pdf和HVMotorCtrl+PFCKit_HowToRunGuide_CCSv5.pdf,以确保电源,跳线和开关设置在controlCARD和HVKIT上正确。
    此外,还有一个清晰的说明,用于说明如何使用HVKit设置CCS。