This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8335万:ePWM寄存器中CMP的最大数目

Guru**** 2534110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/584022/tms320f28335-maximum-number-of-cmp-in-the-epwm-registers

部件号:TMS320F2.8335万
主题中讨论的其他部件:TMS320F2.8379万D

尊敬的各位:

我知道 ePWM寄存器中的最大比较数是2 (CMPA和CMBB,如果忽略零和周期)。 我想知道是否有人告诉我有任何数字信号控制器支持两个以上的比较?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amir,

    两个注释:
    1)如果您对PWM使用向上-向下计数(对称)模式,则实际上有6个事件(零,周期,CMPA-up,CMPA-down,CMPB-up, CMPB-DOWN)。  您可能已经了解了这一点。
    2)在较新的'F2837*系列器件(如TMS320F2.8379万D)上,您会发现ePWM模块具有4个ePWM计数器比较(CMPA-CMPD)。  新的CMPC和CMPD可用于为下游ePWM模块创建转换触发器,中断和同步脉冲的附加ADC启动(但不能创建新的操作限定符触发器)。  请参阅此设备的TRM了解更多详细信息。

    希望这能有所帮助!


    谢谢!
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brett,您好!

    非常感谢您的完整回答。 这真的很有用。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃米尔

    还可以同步多个ePWM模块,并将附加的CMP集用作中断,触发或SOC源。

    汤米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tommy:

    感谢您的建议。 由于我需要所有ePWM,因此可能不适用于我。

    此致,