This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SCI/SPI的HVMTRPFCKIT和2802xx设置

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/583944/hvmtrpfckit-and-2802xx-setup-for-sci-spi

主题中讨论的其他部件:MOTORWARE

尝试找出如何在开发套件上为SCI/UAR设计设置硬件/板。  

下面是我正在使用的套件和控制板:  

1.开发套件:http://www.ti.com/tool/TMDSHVMTRPFCKIT?keyMatch=TMDSHVMTRPFCKIT&tisearch=Search-EN-Everything

2. F2802xx (Piccolo-A)控制卡  

我是否应该按照随附的硬件指南执行以下操作:  

  1. 我真的应该卸下   F2.8027万控制卡上的R10 吗?
  2. 位置2上的SW1位置1打开;位置2上的SW2位置1打开;位置2上的SW3位置1打开;位置2上的SW4位置1关闭位置2关闭?  

qsg_hw_hvmtr_r1p1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.我是否真的应该卸下F2.8027万控制卡上的R10?
    答:如果您想通过hvkit上的[M3]通过USB使用UART,则需要将其移除,具体取决于您将使用的连接。
    2.位置2上的SW1位置1打开;位置2上的SW2位置1打开;位置2上的SW3位置1打开;位置2上的SW4位置1关闭位置2关闭?
    答:请参阅QSG_HW-cncd2.8027万f,您需要按以下方式进行设置。
    SW2:下降
    SW3:上下
    SW4:下降
    SW1:上升
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Yanming,  

    非常感谢您提供的信息。 您能否帮助我了解您如何按照下面的中所述进行交换机设置?

    SW2:下降
    SW3:上下
    SW4:下降
    SW1:上升

    谢谢!

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅motorWare中的qsg_hw_cncd2.8027万f.pdf,它对此有非常清楚的说明,并具有相关的数字。