This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F2.8377万D:rts2800_fpu32_fast_supplement .lib的执行速度似乎比rts2800_fpu32.lib慢

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/581841/compiler-tms320f28377d-rts2800_fpu32_fast_supplement-lib-seems-to-execute-slower-than-rts2800_fpu32-lib

部件号:TMS320F2.8377万D

工具/软件:TI C/C++编译器

您好:

在CPU2中,我有一 个定期ISR,我在其中执行 一些部门和一个SQRT。

如果我使用"fast supply",ISR需要的时间比"rts2800_fpu32.lib"要长。

我注意到CPU 速度慢了20倍,事实上ISR通常每隔1毫秒调用一次,

"快速补充" 每20毫秒调用一次。

我注意到,如果我重置,请重新启动CPU1,代码工作正常...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Maura,

    FAST RTS库本身中不应该有任何内容会导致CPU2减速。 您正在使用哪些功能? 您是否正在将其从RAM或闪存中取出?  您是否注意到仅快速RTS功能出现此减速?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在RAM中使用除法"/"和平方根"sqrt",
    我注意到ISR的周期性呼叫和总体持续时间都在放缓...

    现在我怀疑,如果我对CPU2编程,仿真器将更改CPU1和CPU2中的时钟配置,从200MHz传递到10MHz,
    因此,代码的速度慢了20倍。 这解释了我的问题...