This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8335万:EPWMxSYNCI是否适用于所有ePWM寄存器?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/582770/tms320f28335-is-it-epwmxsynci-is-common-for-all-epwm-registers

部件号:TMS320F2.8335万

如果我将PHI(TBPHS)的相位移给EPWMreg5,它是针对 EPWMreg1还是EPWMreg4 (在该寄存器之前)??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    它可以是任意一种,具体取决于您如何配置其他ePWM外设。

    如何配置ePWM4的SYNCOSEL?  

    • 如果配置为0 (直通),则相移将相对于ePWM3 ePWM1 (或PWM同步主控器的任何人)。  
    • 如果配置为1或2,则相移将相对于ePWM4。

    希望这能有所帮助!

    [2017年3月25日修改了我的回复]


    谢谢!
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yedida

    对于F2.8335万 ,您应该查看 ePWM参考指南的图9, 它将显示  同步链的连接方式。 ePWM5的SYNCI来自ePWM4的SYNCO。 如果您要将ePWM5的同步信号连接到来自ePWM1的信号,这是可能的。 您只需为EPWM1SYNCO和EPWM4SYNCO选择正确的选项,这些选项也会在POST前面链接的ePWM参考指南中详细说明。

    此致,
    科迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Brett Larimore,您好!

    感谢您的及时回复。 所有ePWM模块都已同步到TBCLKSYNC,但当我们执行主从同步时会产生什么影响?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cody Watkins,


    感谢您的及时回复。 所有ePWM模块都已同步到TBCLKSYNC,但当我们执行主从同步时会产生什么影响?


    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yedida,您好!

    TBCLKSYNC与当前的问题没有实际关系。

    我建议您查看F2833x ePWM用户指南的图5和图9以了解更多详细信息(SPRUG04A,在发布此帖子时):
    http://www.ti.com/lit/sprug04

    图5显示了ePWM模块如何利用其上游PWM的PWMSYNCI并创建其下游PWM的PWMSYNCO。  图9显示了各种ePWM模块PWMSYNCI和PWMSYNCO如何连接在一起。  
    [请注意,F2833x设备上不存在PWM7-9。]

    查看这些数字后,请重新查看我的上述回复。  我认为这应该更有意义。


    谢谢!
    Brett