This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD2.8035万:如何查找此主板的示意图?

Guru**** 2587615 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/583633/tmdscncd28035-how-do-i-find-a-schematic-for-this-board

部件号:TMDSCNCD2.8035万
主题中讨论的其他部件: TMDSDOCK2.8035万,controlSUITE

我想使用F2.8035万 Piccolo controlCARD (TMDSCNCD2.8035万)和F2.8035万 Piccolo实验板套件(TMDSDOCK2.8035万)进行一些测试。  如何获取这些产品的示意图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kevin:

    下载controlSUITE并导航至主板示意图的以下目录:

    controlCARD:C:\ti\controlSUITE\DEPEND_KITS\~controlCARDs\CC2803xHWdevPkg_v2_0\R1_2

    坞站:C:\ti\controlSUITE\DEPEND_KITS\~Experimenskits\DIMM100ExperimentersKitsu-HWdevPkg_v2_0\R3

    您可以找到.pdf原理图文件。

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  答案很棒。  -凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气!

    祝好好运,祝好!
    Gautam