This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8376万D:需要独立的编程器或软件来对微控制器进行编程

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/580464/tms320f28376d-need-a-stand-alone-programmer-or-software-to-program-the-microcontrollers

部件号:TMS320F2.8376万D

你(们)好

需要一个独立的编程器或软件来使用十六进制文件轻松地对微控制器进行编程。

我有Omni XDS100v3 JTAG调试探头
我查看了TI TMS320F28xx C2000系列闪存编程器USB,它不支持TI TMS320F2837xD编程。

要将十六进制文件编程到这些设备中,需要什么设备?

我不想安装所有ccs7软件,也不想写如何编程的说明。

您是否有只 需通过JTAG对十六进制文件进行编程的程序?

它们是否是 在CCS7上使用  一个或几个按钮对十六进制文件进行编程的脚本?

谢谢!

~ç ois Loai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Loai,

    您是否可以尝试看看C2Prog,看看它是否能满足您的需求?
    http://www.codeskin.com/programr

    您可以调查的另一种可能性是:
    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Category:CCS_UniFlash

    ===

    独立选项是使用如下内容:
    http://www.ti.com/tool/c2000-gang


    谢谢!
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brett,您好!

    感谢您对 www.codeskin.com/programr的建议

    我在PC上使用了它,并将十六进制文件编程到了机器中。我猜JTAG有一个FTDI芯片,他们有软件可以在x86上的微闪存中对闪存进行编程。您是否在c中有软件可以执行此操作 那么我可以将其移植到Arm处理器吗?

    我的目标是通过BLE将十六进制文件发送到ARM处理器,或者通过JTAG将闪存发送到蓝牙或无线程序,并重置处理器。
    我只是不想从头开始。
    在哪里可以找到执行此操作的代码?
    应用说明,程序,也许是演示板?
    等等


    此致,

    ~ç ois Loai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Loai,

    更具体地说,CCS提供了一个驱动程序,使您的计算机可以与FTDI芯片连接,从而充当xds100v1仿真器。  此仿真器可通过JTAG (包括编程)连接至芯片。  C2Prog使用此接口/驱动程序对设备进行编程。  请注意,C2Prog还可以通过SCI对设备进行编程。

    如果您正在寻找其他设备的编程(通过JTAG或其他方式),我建议您发布到该设备的E2E论坛/供应商。  编程通常是相对特定于芯片系列的。


    谢谢!
    Brett