This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHTXL-F2.8027万:跳线4至11

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/583865/launchxl-f28027-jumper-4-to-11

部件号:LAUNCHTXL-F2.8027万

您好!

当我使用LUNCHPAD时,我的SW有一种奇怪的行为。 现在我想我找到了原因。

所有跳线4至11均已关闭,从而在GPIO16和GPIO32等GPIOO之间短路。

如何打开这些跳线?

-Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas  

    默认情况下,所有信号都如您所见短接在一起,即使在J4至J11上没有焊接桥或0欧姆电阻器。 如果您查看用户指南中的5.3 PCB布局部分中的布局,您将看到连接信号的轨迹。 要断开导线,只需在电极之间用剃须刀切断迹线。

    我们这样做是为了让开箱后有更大的灵活性。

    如果您的问题得到了解答,请告诉我。