This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8075万:PWM1和4,用于PZP (100引脚)封装

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/583469/tms320f28075-pwm1-and-4-for-pzp-100pin-package

部件号:TMS320F2.8075万

您好,  

PZP封装没有一些PWM输出引脚,如PWM1和PWM4,但我知道实际的PWM模块是在PZP封装中。 现在我想知道用户是否可以为PZP包装零件设置PWM1和PWM4模块的寄存器。 例如,是否可以禁用PZP封装的PWM1和PWM4模块的同步输出?

现在,INPUT5用作PWM的跳闸,引脚在外部上拉。 在这种情况下,EXTSYNCIN1通过PWM1或PWM4连接到PWM7,因此PWM7没有正确的同步操作。 因此,即使PZP封装没有PWM输出信号,我也要禁用PWM1和PWM4的SYNC toutput。  

通过测试,可以为PZP封装设置PWM1和4模块寄存器,但我想保证这种使用方式不会有问题,只是为了以防万一。

此致,

Furuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Furuya,

    正确,即使模块未固定,您仍可能需要对同步链进行某些配置。 您说的话就行了。

    此致,

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kris, San

    谢谢你。 我明白了。

    此致,

    Furuya