This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:TMS320F2.8335万

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/583440/ccs-tms320f28335-tms320f28335

部件号:TMS320F2.8335万
主题中讨论的其他部件:controlSUITEC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我必须执行双脉冲测试(DPT)以评估IGBT的开关性能。 因此,我必须使用ePWM信号生成一个长脉冲和一个短脉冲。 我很困惑如何在CCS 4.0 中写入这样的逻辑。 我希望这里的人能帮我处理所需的逻辑。

此致

Saleem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Saleem:

    只需参考controlSUITE中提供的ePWM示例。 您只需更改波形的占空比(根据我从上面的POST中了解)

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    e2e.ti.com/.../43.3963万


    我必须生成如上所述的类似脉冲。 但是,我无法生成上述脉冲的代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还不错! 现在我明白了。 使用ePWM模块会使事情复杂化,因为频率会变化。
    还有其他方法可以实现此波形。 让我解释其中一项:

    1.如您所知,重复周期为5Hz (即200ms):将CpuTimer设置为200ms
    2.现在只需使用GPIO切换创建所需的波形:)

    如果您有任何疑问,请告诉我。

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对您的回答没有任何疑问,我知道您的逻辑也可以正确实施。

    但是,真正的困惑是如何编写逻辑代码?

    在我的情况下,ePWM信号在最初5 usec时应保持低电平,然后在接下来的20 usec中保持高电平,然后关闭2 usec,再打开2 usec,然后一直保持低电平。

    请为我写下这个逻辑

    谢谢你


    此致
    Saleem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    销售:
    首先,我会更新到CCS的较新版本-版本7是最新的,它看起来非常稳定,比版本4要好得多。

    然后,我将查看controlSUITE或C2000Ware上可用的闪烁LED示例代码。

    您可以从该代码开始。 正如我所看到的那样,下面是您概述的内容:

    1.降低GPIO。
    2.等待5 usec。
    3.将GPIO设为高。
    4.等待20 usec。
    5.降低GPIO。
    6.等待2用户。
    7.将GPIO设为高。
    8.等待2用户。
    9.降低GPIO。

    如果您看这个示例,处理器有一个默认时钟。 您可能有不同的时钟...
    此外,您还需要选择与您的应用程序兼容的GPIO。

    希望这能有所帮助。
    (如果我稍后有时间,我可能会帮助我执行一些快速代码...)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [QUETE USER="Muhammad Saleem89]请为我写下此逻辑
    [/引述]

    哈哈:)真的吗?

    感谢详细步骤!

    Saleem,你很幸运:)我希望它现在水晶般清澈?

    此致,

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的详细回答。