This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F2812:DSP/BIOS是否可用于CCSv7中的C2000开发?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/583681/rtos-tms320f2812-is-dsp-bios-available-for-c2000-development-in-ccsv7

部件号:TMS320F2812

工具/软件:TI-RTOS

您好,

多年来,我一直将DSP/BIOS与3.3 配合使用,现在我已经升级到CCSv7了。 是否有兼容的RTOS

使用TMS320F2812微控制器和CCSv7? 我有点困惑。 我尝试了应用程序中心和资源管理器,

但我似乎找不到正确的RTOS。

我们非常感谢您的帮助。 谢谢你。

托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tony:

    在CCSv7中,您可以打开App Store并搜索DSP/BIOS,SYS/BIOS或TI-RTOS。 所有这些都可通过商店下载。

    此致,
    Gautam