This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:EEPROM仿真

Guru**** 2336700 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/583713/tms320f28379d-eeprom-emulation

部件号:TMS320F2.8379万D

您好,

我正在处理一个项目,涉及在闪存上存储配置参数。 我们使用的是TMS320F2.8379万D,它是Delfino Dual。 所以,我在网上搜索,看到了一个PDF文档,它解释了其他一些MCU系列的EEPROM仿真。 标题指出,它通常适用于TMS320F28xxx,但注释没有提及任何有关Delfino的内容,并且随附的代码示例没有F2837x的代码。 我尝试修改其他处理器家族的代码,使其适用于我们的处理器,但没有成功。 任何人都可以分享以下信息:必须修改所提供的示例代码中的哪些内容才能使其适用于F2.8379万D。 此外,最好提供一个示例代码。 感谢大家抽出时间。  

此致,

归正

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archit,

    Archit SHAH 说:
    请任何人分享以下信息:必须修改所提供的示例代码中的哪些内容才能使其适用于F2.8379万D[/QUOT]

    检查以下线程:

    此致,

    Gautam