This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] controlSUITE:F2.8335万控制卡的timed_led_toggle校正示例

Guru**** 2335830 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/583660/controlsuite-timed_led_toggle-example-correction-for-f28335-control-cards

部件号:controlSUITE

 以下文件夹中的timed_led切换示例使用GPIO32。 我认为这是基于 eZdsp电路板。  但是,在controlCARD上 ,只有GPIO34可用于切换LED。

记录GPIO差异或提供 宏保护可能很有用,因为此示例是我们倾向于查看的第一个示例。

C:\ti\controlSUITE\device_support\F2833x\Vxxx\DSP2833x_examples_ccsv5\timed_led_blink\example_2833xLEDBlink.c</s>2833 2833

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿,诺亚!

    好久不见。 感谢各位的注意。 我们会告知cc专家。

    谢谢!
    Adam Dunhoft