This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2812:代码编写器工作室6.2 平台SARAM/Flash中的对数函数写入

Guru**** 2588045 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/583329/ccs-tms320f2812-logarithmic-function-write-in-saram-flash-in-code-composer-studio-platform-ver6-2

部件号:TMS320F2812

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,我在代码编辑器工作室6.2 平台中使用TMS320F2812,我想用SARAM/Flash编写对数函数写入的代码。  我 已经包括了IQ数学库文件, 可以使用此设备。

而且,我正在 用不同的变量写入数据,我想将数据写入RAM的特定存储位置。请用任何示例代码支持我。

谨致问候

Jeyapaul K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    IQMath库应在此设备上运行。IQMath用户指南中有一节介绍如何在项目中使用它。

    Jeyapaul K 说:
    此外,我正在 用不同变量写入数据,我想将数据写入RAM的特定内存位置。请用任何示例代码为我提供支持。[/QUOT]

    您可以使用data_section pragma将变量放置在特定链接器定义的节中。 C28x编译器指南(SPRU514)中对此进行了说明,并提供了一些示例。