This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8035万:[F2.8035万]模拟比较器模块上输入偏移和输入滞后值的最大值

Guru**** 2334880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/583563/tms320f28035-f28035-the-maximum-value-of-the-input-offset-and-input-hysteresis-value-at-analog-comparator-module

部件号:TMS320F2.8035万

您好,Champs:

我们的客户询问   模拟比较器模块上的输入偏移和输入滞后值的最大值,因为我们在数据表中只列出了类型值列表。 我们是否有为它们提供最大值的参考,因为它们希望有一个安全值来限制电流以保护MOSFET?

谢谢

巴西

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian,

    我担心我们无法为这些提供最大值。

    但是,如果系统可以容忍校准,则可以使用ADC推断错误。

    例如,如果在通电期间比较器输入处有静态(或慢速)电压,则比较器可以被扫描,直到满足跳闸条件。 然后可使用ADC样本来确定偏移量。

    汤米