This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0049万M:ePWM频率调制

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/583586/tms320f280049m-epwm-frequency-modulation

部件号:TMS320F28.0049万M

您好,

我的客户需要使用TMS320F2.8004万x部件驱动12个频率独立的ePWM。 是否可以做到"仅"配备8个模块?

频率范围为[100...120]kHz,占空比固定在50 %。

谢谢,此致,

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alberto,

    还有7个eCAP模块,可针对单通道ePWM操作进行配置,因此您应该可以接受。