This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8335万:用于TMS320F2.8335万的引导加载器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/583226/tms320f28335-bootloader-for-tms320f28335

部件号:TMS320F2.8335万
主题中讨论的其他部件: C2000WARE

您好,

我需要  用于TMS320F2.8335万控制器的工作启动加载器。

正如建议的那样,我们尝试联系codeskin ,但他们在印度不提供任何服务。

请建议替代解决方案。

此致,

Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Akshay,

    您要查找哪种类型的引导加载程序? 可以启动加载程序吗?

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gautam:

    是的,我正在寻找CAN引导加载程序。

    此致,
    Akshay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对不起Akshay! 我们必须在内部开发同样的系统。 当我在多伦多的时候,我们确实考虑了一个与Codeskin接触的选择,但后来决定在内部开发同样的方案。
    简而言之,我认为我们在印度没有人可以帮助我们实施同样的方案。

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Gautam的快速响应。
    SCI boot-loader怎么样? 是否有任何SCI引导加载程序可用于TMS320F2.8335万控制器?

    此致,
    Akshay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SCI boot-loader怎么样? 是否有任何SCI引导加载程序可用于TMS320F2.8335万 控制器?[/QUOT]

    请查看:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您发送的链接建议将应用程序加载到RAM,但我想将应用程序加载到闪存。
    是否有任何引导加载程序可用于将代码编程到闪存?

    此致,
    Akshay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akshay Wale24 说:
    是否有任何引导加载程序可用于将代码编程到闪存?

    您可以很好地使用SCI对闪存进行编程。 请参阅此文档:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在C2000Ware中,我们有一个串行闪存编程器,这是一个主机PC程序,它与SCI闪存内核一起工作,C2000Ware中的示例就是SCI闪存内核。

    希望这有所帮助。

    SAL