This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8335万:2.8335万的相移行为:它如何在PWM转换器中工作?

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/583316/tms320f28335-phase-shift-behaviour-for-28335-how-does-it-work-in-a-pwm-converter

部件号:TMS320F2.8335万

你(们)好 I´m在PWM通道中使用带相移转换器的2.8335万,但它不工作。 在运行过程中,即使程序中的命令强制值,它也会丢失相移值。 是否有人在整流器中使用过它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛斯,您好!

    您是否检查了此信息: e2e.ti.com/.../64.4311万

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢Gautam。 你推荐的文件我刚刚读了所有的文件。 实际上我已经对2.8335万进行了编程,它正在运行,但就在我让我的整流器运行相移时,它停止工作。 我检查了寄存器中的命令和值,它们是正确的,但输出引脚上与PWM信号转换相关的信息未显示。