请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8075万 主题中讨论的其他部件:C2000WARE
我已在我的PC上安装了软件包C2000Ware_1_00_00_00 (C2000Ware 1.0 CM.CM) 0.0 ,并在C2000中安装了软件包C2000Ware_1_00_00\driverlib\f2807x\driverlib\can.c我2807我看到CAN_IF1CMD/CAN_IF2CMD寄存器写在两个不同的代码行中。
在第一行中,只写入31-16位,即配置位。 在第二行中,将写入MSG_NUM,以触发IFX寄存器和消息框之间的传输。
我是否可以用单个32位写入指令编写IFX命令寄存器? 这就是我可以同时设置配置位和触发传输吗?
谢谢。