This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万S:TMS320F2.8377万S

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/583208/ccs-tms320f28377s-tms320f28377s

部件号:TMS320F2.8377万S
主题: controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

1.我尝试在PC和MCU (TMS320F2.8377万S)之间实现串行通信。 我尝试了控制套件中的示例,如SPI,SCI,"USB_DEP_BULL" ,但它们都不起作用。

   为了使计划发挥作用,我必须对计划进行哪些更改。

2.我在论坛上读到:“LaunchPad使用10MHz外部振荡器, controlSUITE中的示例 是为使用20MHz外部振荡器的控制卡而设计 的”。  

  所以我应该对此做些什么改变。

谢谢,此致,

湿婆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shiva,您好!

    您拥有哪些硬件? Launchpad还是定制版?

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gautam:

    我有一个Launchpad

    谢谢,此致,
    湿婆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很好地使用了这个带有controlSUITE示例的启动板,这些示例工作正常。

    请查看: