主题:controlSUITE中讨论的其他部件
我最近购买了一台C2000 Piccolo Launchpad。 我按照用户指南中的说明进行操作,但无法使串行通信正常工作。 我做了以下事情:
我下载了Code Composer Studio和controlSUITE。 我安装了它们。 我使用USB电缆将C2000 Launchpad插入PC。 C2000通电并开始运行预编程的LED程序。 我按S3测试温度测量模式(也已预编程),它工作正常。 问题是我无法通过USB/UART连接将温度信息显示到PC上。
根据说明,当您将LaunchPad插入PC时,Windows将自动检测硬件并要求安装软件驱动程序。 这种情况并没有发生。 根据说明,“Device Manager (设备管理器)”下的“Ports (端口)”中应该有“USB Serial Port (COM#)(USB串行端口[COM#])”。 您需要此信息配置串行终端应用程序,如Putty。 我在设备管理器中看不到"端口"。 当我在“设备管理器”的“USB串行总线控制器”下查看时,我没有看到TI XDS100通道A/B的条目,这导致我怀疑驱动程序从未安装。
我阅读过论坛帖子中的类似问题,他们的答案总是“安装CCS”。 我已经重新安装了Code Composer Studio三次。 它不起作用。
我可以说S1开关3处于向上位置。 跳线位于JP1,JP2,JP3上,并且两个电源指示灯均亮起。 S4处于向上位置。 简而言之,我认为不存在硬件问题。
用户手册的链接是 www.ti.com/.../spruhh2a.pdf