This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8335万:在F2.8335万中将引导从SCI-A更改为SCI-B或新的引导加载程序?

Guru**** 2336060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/581984/tms320f28335-change-boot-from-sci-a-to-sci-b-or-new-bootloader-in-f28335

部件号:TMS320F2.8335万

您好,

我需要更改引导的端口SCI。 我有SCI-A外部RAM内存,SCI-B可用于RS232。 是否可以更改? 或者我可以使用SCI-B创建自己的引导加载程序 MCU中是否加载了可用固件?

感谢你的帮助。

Pavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我通过OTP ROM中的无声更改bootloader发现了这一点。 唯一的方法是使用辅助引导加载程序。 我尝试了示例F2.8335万闪存内核,但找不到SerialLoader2000实用程序。 可以在哪里下载?

    谢谢你。

    Pavel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavel,

    此维客可能对您有所帮助。 它描述了通过串行通信对设备进行编程的一种方法。

    此致,
    科迪