This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:GUI问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/581185/tmdshvmtrpfckit-gui-issue

部件号:TMDSHVMTRPFCKIT
主题: controlSUITE中讨论的其他部件

我们在此处获得了高压电机控制和PFC开发者套件–TMDSHVMTRPFCKIT。 我现在尝试使用GUI与硬件通信。

 

根据提供的《快速入门指南》,我们安装了Microsoft .NET Framework 4.6。 (本指南指出GUI需要.NET framework 3.5 SP1或更高版本)。

要运行GUI,请浏览至HVMTRPFCKIT-PM-ACI-GUI.exe并双击它。 但是,GUI窗口不会弹出

 

您或其他人能帮我解决此问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    本指南由Cross毛发设计,我们在Win7和Win10上进行了测试,在Microsoft .NET framework 4.6 .x或其他版本中,GUI运行良好。 可能与您的PC系统存在一些冲突,您可以尝试重新安装新版本的controlSUITE,或以管理员身份运行GUI。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们安装了Windows 7企业版,并安装了Microsoft .NET Framework 4.6。 该工具包提供GUI (HVMTRPFCKIT-PM-ACI-GUI.exe)。 指南说,只要浏览到该文件并双击它,GUI窗口就会弹出。 但它不是这样运作的。

    我可以按照您的说明安装controlSUITE,然后重试。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安装controlSUITE后,GUI现在工作。 谢谢