This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万D:TMS320F2.8377万D f (OCI)从30Mhz更改为20Mhz

Guru**** 2335080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/582064/tms320f28377d-tms320f28377d-f-oci-changes-from-30mhz-to-20mhz

部件号:TMS320F2.8377万D

您好,

TI能否解释 一下为什么TMS320F2.8377万D f (OCI)从30Mhz更改为20Mhz,如下图所示?

哪些功能会受到影响?

因为某些产品具有25MHz的MP。

谢谢!

SPRS880B,第56页

SPRS880G,第61页

此致,

西门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Siden:

    我看不到图片。 此外,我不是很清楚你所问的是什么。 您是否声明您使用的XTAL频率是25MHz?

    如果是这样,25MHz不在F2.8377万D的有效XTAL频率范围内。

    此致,
    Adam Dunhoft
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚当

    在F2.8377万D数据表(SPRS880B)中,我们认为来自外部振荡器(启用PLL)的最大频率为30MHz。 此外,我们在SPRS880C数据表中将此最大频率从30MHz修改为20MHz。

    由于我的客户已经向市场发布了一些产品,他们想知道如果他们使用25MHz外部振荡器并启用PLL功能,会有什么风险?

    请提出您的想法,感谢您的帮助。

    此致,
    Luke Chen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Luke:

    让我深入探讨一下这个问题。 我想确保20MHz是一个硬性限制。

    此致,
    Adam Dunhoft
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Luke:

    25MHz将正常工作。 我们将在下一版本的数据表中将f (X1)(启用PLL)规范更新为最大25MHz。

    此致,
    Adam Dunhoft
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adam:

    感谢您的回复。

    请帮助我们了解有关此方面的更多信息,我们将最大频率(启用PLL)从30MHz改为25MHz/20MHz的原因是什么?

    此致,
    Luke Chen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Luke:

    其制造目的是匹配XTAL输入最大值,但不需要内部XTAL电路进行操作。 PLL的最大输入频率应为25MHz。

    此致,
    Adam Dunhoft