This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我有一个关于PR902的问题,请帮我。

Guru**** 2589005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/583133/i-have-a-question-about-pr902-please-help-me

非常感谢。
还有一点,我想更改PR902示意图中的直流电压输入,
我们希望输入和输出电压。 例如直流输入24V,直流输出5V,3.3V,-15V。
我会按现在的情况使用所有的零件。
我使用所有零件,如PR902原理图。
我认为我需要更换T1 (GA3544-BL),并增加初级电阻。 不是这样吗?
或者我应该找到另一条电路吗?
希望能得到帮助。
此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这将是对PR902中使用的回扫电源的完全重新设计。 这是可以做到的。 它将涉及回扫变压器的重新设计,FET的更换,反馈补偿电路的重新设计。 您可以阅读有关这些主题的TI应用手册(来自TI网站)。

    Shamim