This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8333万:使用Uniflash和6.1 时F2.8333万负载失败

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/581830/tms320f28333-f28333-load-fail-using-uniflash-and-ccs6-1

部件号:TMS320F2.8333万
主题中讨论的其他部分:UNIFLAASH

您好,C2000冠军

我的客户使用100MZ F2.8232万/F28335进行2.8335万进行伺服控制,两者都工作正常,伺服控制没有问题。

然后,F2.8335万被F2.8333万取代,正如您所知,它的引脚对引脚和软件与  F2.8335万兼容。

但是F2.8333万不能通过uniflash和CCS进行编程。失败报告如下所示:

Uniflash版本是v.4.1 .0。

CCS是6.1 和更新,以获得F2.8333万设备支持。

VDD为1.8V。

我用 FLASH_F2.8335万示例加载到F2.8333万,加载也失败。

请帮助客户了解此问题,因为客户希望尽快解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric,

    客户在尝试对f2.8333万进行编程时可能仍在使用F2.8335万 Target配置。 他们可能必须更新其CCS,因为 F2.8333万的支持文件刚刚发布。 请 确保他们使用正确的目标配置。 如果他们在更新CCXML后仍有问题,请告诉我。

    此致,
    科迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    H Cody
    问题仍然存在,我们通过电子邮件进行讨论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好
    更新闪存算法interface.out文件后,离线关闭该问题。
    Eric