This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万S:安装用于C2000微处理器的MathWorks插件时出现控制套件验证错误

Guru**** 2589005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/583127/ccs-tms320f28377s-control-suit-validation-error-while-installing-mathworks-addon-for-c2000-microcontrollers

部件号:TMS320F2.8377万S

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生:

我想为 TI C2000微控制器I安装MathWorks插件(具有TMS320F2.8377万S启动板)。  

我下载并安装了MathWorks插件,安装结束时,它要求验证两个已安装的软件 CCS和Control Suit。 我的PC上安装了这两个驱动程序的最新版本(CCS-Control 7.1 Suit 3.4)。 我有MATLAB R2015a。

但当我选择验证控制套件时,它显示出错误

“不兼容的德州仪器(TI) Code Composer Studio v6 C2000安装。

应为版本2.3 .1+,但找到版本1.3。"  

我安装了最新版本的3.4 5,但它仍然显示找到版本1.3。  

请帮我解决这个问题。  

我还检查了验证是否检查了一个txt文件“Release Notes.txt”,它位于控制套件的目录中。

我正在附加错误消息的屏幕截图。

请尽早帮我解决这个问题。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mandal,

    MathWorks尚不支持CCSv7。 您需要安装CCSv6才能继续。

    此外,我们在R2015b版本中开始支持F2.8377万S -因此您必须使用该版本(或更新版本)才能与LaunchPad配合使用。 R2015a无法正常工作。  请注意,CCSv7在2016年12月推出,而您的MathWorks SW在2015年3月推出;CCSv7在2014年R2015a开发时不存在。

    谢谢,

    -Brian