This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 三角形电机+ FOC

Guru**** 2335360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/582874/delta-motor-foc

您好,  

我是FOC算法的新用户,对其使用有一些疑问。 我已通读了Spraa 588应用程序报告,示例中使用的电机是星形连接电机(以及我在网上找到的所有其他应用程序报告)。

我正在使用的电机是一个三角形连接的电机(PMSM),我假设FOC算法在计算中使用相位电流? 使用Delta电机时,是否需要纠正此问题? 使用三角电机时是否需要其他校正?

BR/ Jorgen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jorgen,您好!

    为了更好地支持该算法,您的帖子已移至C2000论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您不需要更改Delta-Connection电机的任何控制代码,但需要在项目中设置正确的电机参数(例如R,LS)。