This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8035万:GPIO内部方框图

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/583130/tms320f28035-gpio-internal-block-diagram

部件号:TMS320F2.8035万

您好,

客户LSIS希望获得GPIO 内部结构图。

他们使用GPxDAT寄存器更改GPIO状态,这导致了一些问题。 通过指导他们使用基于Sprugl8c 4.3 的GPxSET,CLEAR,切换寄存器,解决了问题。 但是,他们告诉我 ,他们需要获取我们的内部结构图来找出原因。

我能否获得GPIO内部结构图以与LSIS共享?

此致,

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ted,

    以下维客页面包含有关此功能的更多信息 -

    希望这有所帮助。

    此致,

    Vivek Singh