This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8075万:使用SFRA工具生成3相PFC整流器设备传输功能

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/582041/tms320f28075-using-sfra-tool-for-3-phase-pfc-rectifier-plant-transfer-function-generation

部件号:TMS320F2.8075万
主题中讨论的其他部件:SFRA

大家好,

我正在处理具有PFC的3相整流器的控制回路设计。 我目前正在努力生成我工厂的传输功能。 我已准备好全部硬件。  

TI提供的SFRA工具能否用于为三相系统生成工厂转移功能?  

是否有人这样做了?

此致,

Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew,

    我们在基于维也纳整流器拓扑的三相PFC设计中使用了它

    在此设计中,我们有单独的相位控制器,因此我们在每个相位上使用了SFRA,  

    如果您正在使用ABC-DQ0类型转换,它已经被一些用户使用和验证,但是我们没有可用的参考代码。  

    此致

    Manish Bhardwaj