This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:如何定位DSP上的EtherCAT SYNC0引脚

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/582821/tms320f2812-how-to-locate-ethercat-sync0-pin-on-the-dsp

部件号:TMS320F2812

您好,
我有一个看似简单的问题要问。 我想将ET1100 (EtherCAT从属控制器)板与我的TMS320F2812 DSP连接起来。 目前,我正在使用SPI进行它们之间的通信。 现在我想包括分布式时钟(DC)。 从ET1100配置表中可以看到同步/闩锁针脚是主板上的E11针脚。

现在,销露出在ET1100侧。 TMS320F2812 DSP上的对应引脚是什么??? 我这样问是因为我在配置SOE (Simple Open EtherCAT Slave)编辑器时也遇到困难。  

(附上下图)  

  

总结两个问题,
1. TMS320F2812上对应的同步/锁存引脚是什么?
2.此SOE编辑器的配置设置是什么? 请注意,我不使用AL IRQ。

感谢您为这些问题提供任何帮助:)  

谢谢!
Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raghu

    ET1100中的Sync0/1可连接到MCU上的任何可用GPIO。 请检查您的主板/原理图。  

    我没有使用SOE编辑器,但您可以将同步配置为推拉式活动高类型。

     希望这有所帮助。

    此致

    Santosh Athuru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是有用的Santosh (一如既往地拯救我)。 谢谢