Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, SN65HVD233, SN65HVD257EVM, C2000WARE
线程中讨论的其他部件: SN65HVD233, controlSUITE, TMS320F2.8379万D, SN65HVD257EVM, C2000WARE
工具/软件:TI C/C++编译器
我想使用 TMS320F2.8377万S测试CAN总线 我知道它有一些示例,
但我仍然不知道如何测试它。
你有什么建议吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, SN65HVD233, SN65HVD257EVM, C2000WARE
工具/软件:TI C/C++编译器
我想使用 TMS320F2.8377万S测试CAN总线 我知道它有一些示例,
但我仍然不知道如何测试它。
你有什么建议吗?
如果要将设备连接至CAN总线,则需要有CAN收发器。 CAN收发器将CAN_TX和CAN_RX信号转换为CAN_H和CAN_L,以便能够通过CAN总线进行传输。 我最近购买了一个CAN评估模块(SN65HVD257EVM),并使用我的TMS320F2.8379万D对其进行了测试。 因此,您只需使用独木舟,CANalyzer或CANking等CAN网络分析仪,即可查看CAN总线上的实际CAN消息。 不要忘记使用正确的端接! 我知道LUANCHXL-2.8379万D上安装了一个CAN收发器,所以如果你想使用它,就不需要再购买一个子板。
如果您不想将设备连接到CAN总线,您可以轻松地将CAN_TX和CAN_RX引脚连接到oscop,并查看MCU发出的消息。
我将在youtube上载一个视频,展示如何从CAN评估模块中获得一些结果。
--卡什
***如果我的帖子回答了您的问题,请单击 “验证答案” 按钮***
你好,Kanthanet,
对于您尝试完成的CAN总线范围,我认为最好使用示例CAN_EXTERNAL _Transmit。 CANA将发送数据,CANB将接收数据。 您必须配置CANB并使用另一个收发器将其连接到CAN总线。 将所有CANL线路和CANH线路连接在一起,并注意 CANL和CANH线路之间应有一个120欧姆终端电阻器。 然后您可以确定CANL/CANH线的范围。
此致,
约瑟夫