This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8335万:如何将两个不同的开发套件连接到一台PC。

Guru**** 2589225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/579876/tms320f28335-how-to-connect-two-different-development-kits-to-a-single-pc

部件号:TMS320F2.8335万

您好,

我有一个要求,即在 不同的应用中使用两个不同的DSP,该应用将同时运行。 一个DSP中的过程应先开始,然后另一个DSP过程开始。 最初,我使用两台不同的PC与DSP通信。  

是否有解决方案可以使用两个不同的CCS窗口从同一台PC连接DSP?

请帮我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nikhil,

    Nikhil Krishna 说:
    是否有解决方案可以使用两个不同的CCS窗口将同一台PC上的DSP连接起来?[/QUOT]

    是的,你可以做得很好。

    此致,

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Goutam。 很好!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气! (请通过验证答案关闭线程)

    祝好好运,祝好!
    Gautam