This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8335万:F2.8335万:需要通过变化的电位计设置角度的支持

Guru**** 2336050 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/582169/tms320f28335-f28335-need-support-to-set-angle-by-varying-potentiometer

部件号:TMS320F2.8335万
主题中讨论的其他部件:controlSUITETMDSPREX2.8335万

您好,

目前正在使用具有F2.8335万 controlCARD的C2000 Explorer套件。

我想通过更改C2000 Explorer套件中的电位计[VR0]来获得角度变化[0-180度]。

AM正在搜索controlSUITE以及Simulink中的任何参考示例。  

请任何人都能指导我获得任何参考。 感谢Anyhelp。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    nethaji duvarakanathanathan 说:
    我想通过更改C2000 Explorer套件中的电位计[VR0]来获得角度变化[0-180度]。

    如果我错了,请纠正我的问题,此电位计连接到ADC,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  正在讨论连接到ADCINA0的相同电位器VR0。

    谢谢

    Nethaji Duvarakanathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nethaji,

    我建议您查看一下2010 C2000教学ROM。  可从TMDSPREX2.8335万页面下载此文件:
    http://www.ti.com/tool/TMDSPREX2.8335万

    另一种方法是编辑controlSUITE中存在的内容以满足您的需要。  

    教学ROM可能是一个很好的入门方式。  但是,我建议使用controlSUITE中存在的内容作为启动您自己/您公司的开发项目的基准。  (controlSUITE代码将是最新的软件,其中存在的错误最少)


    谢谢!
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    nethaji duvarakanathanathan 说:
    是的。  正在讨论连接到ADCINA0的相同电位器VR0。 [/引述]

    您可以浏览CCS的以下示例:

    C:\ti\controlSUITE\DEVICE_SUPPORT\F2833x\v142\DSP2833x_Examples_ccsv5\ADC_SoC</s>2833

    对于Simulink,您可以参考(最后一部分)我的视频,并对F2.8335万执行类似步骤。

    www.youtube.com/watch

    此致,

    Gautam